This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV16292:多路复用 IC 中的内部下拉电阻会导致总线争用

Guru**** 2554410 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1504175/sn74cbtlv16292-internal-pulldown-in-muxing-ic-is-leading-to-bus-contention

器件型号:SN74CBTLV16292

工具/软件:

我们将  SN74CBTLV16292用于多路复用应用、如果未使用输出引脚、则会激活内部下拉电阻、这会导致总线争用、因为同一引脚连接到外部正常工作的器件并导致故障。 是否有方法可以消除这种内部下拉电阻、这在我查看时感觉是不可能的。 如果无法消除内部下拉电阻、那么您可以建议一种完全引脚兼容但没有内部下拉电阻的替代 IC、以便 IC 易于替换。 这种情况阻碍了一次重大释放、而且迅速作出答复是显而易见的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74CBTLV16292是唯一的12通道2:1开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、是否有一种权变措施可以抑制内部下拉电阻、或者无论如何可以从电路中移除内部下拉电阻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ketan、

    无法移除下拉电阻器、因为它们是内部电阻器。  
    我们没有此器件的直接替代产品。 我们得到的最接近的 器件是 SN74CBT16390。 这是一个没有内部下拉电阻的16通道2:1。

    谢谢、

    NIR