Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, TMUX1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1204 主题中讨论的其他器件:OPA2990、
工具/软件:
你好
客户计划使用 TMUX1204 (x 2个)在旋转变压器应用中设置 OPA2990的增益、如以下电路所示。 是否有任何副作用或需要注意? 请帮助检查此电路!
应用:交流逆变器旋转变压器
旋转变压器 IC:AS12S1210
R2值为8.5K 至31K Ω。 TMUX1204的 Rds、on 约为4.9Ohm。 这应该对增益值设置没有影响。

此致
Brian