This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1204:OPA 的增益设置

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, TMUX1204, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1504101/tmux1204-gain-settings-for-opa

器件型号:TMUX1204
主题中讨论的其他器件:OPA2990TMUX1208

工具/软件:

你好  

客户计划使用 TMUX1204 (x 2个)在旋转变压器应用中设置 OPA2990的增益、如以下电路所示。 是否有任何副作用或需要注意? 请帮助检查此电路!

应用:交流逆变器旋转变压器

旋转变压器 IC:AS12S1210

R2值为8.5K 至31K Ω。 TMUX1204的 Rds、on 约为4.9Ohm。 这应该对增益值设置没有影响。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    图看起来不错。  增益开关 是多路复用器的常见应用、只要这些多路复用器根据数据表规格实现 TMUX1208、就不应出现问题或顾虑。  

    谢谢、

    NIR