This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:开关的传播延迟时间和稳定性时间计算

Guru**** 2555170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1504139/tmux1308-q1-propagation-delay-time-and-calcuration-of-stability-time-for-switching

器件型号:TMUX1308-Q1

工具/软件:

(1)在  TMUX1308-Q1数据表中、定义了传播延迟时间 Tpd、但没有说明。

我发现 TMUX405x 数据表描述了 TPD、如下所示。  TMUX1308-Q1也是如此吗?

"传播延迟定义为在输入信号上升或下降至超过50%阈值后器件输出上升或下降50%所需的时间。 图7-7展示了用于测量传播延迟(用符号 TPD 表示)的设置。"

(2)我还想计算 开关器件的稳定性时间。 我想我可以通过以下等式进行计算。 这是正确的吗?

开关器件的稳定性时间= 输入之间的转换时间(tTRAN)+先断后合时间(tBBM)+ 传播延迟(TPD)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这是传播延迟的定义。 请注意、对于在引脚之间建立直接连接的模拟开关、传播延迟主要取决于信号源的驱动强度;指定的值假定一个信号源强度无限强、对于您的实际应用来说可能并不现实。

    2. tTRAN 已包括其他时间(见第8.4节)。 我不知道如何定义"稳定性时间"、但输出信号从50%变为0%或100%之前的时间取决于上升/下降时间、即取决于电源的驱动强度。