This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219M:I_DC 代表什么?

Guru**** 2644685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1505255/tmux7219m-what-does-i_dc-represent

零件号:TMUX7219M

工具/软件:

数据表将其称为"每通道连续电流"、

 VSS 还是 VDD 的电源电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:  

    这既不是 VSS 或 VDD 的电源电流。 这些列在 IDD 和 ISS 下的电气特性表中。

    I_DC 或"每通道持续电流"是指可通过开关的最大电流。 在数据表中、它也被称为"源极或漏极连续电流"。
    导通时、该开关充当无源低电阻通路。 IDC 规格告诉我们在损坏开关之前可以通过路径的电流大小。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami、但它与 I_S 或 I_D 有何不同? 这些似乎也表示可以通过开关的电流。 我想让我的客户明白、因为他们与"Abs Max"表混淆了、当时 I_S 或 I_D 的最大值为 I_DC + 10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有区别。

    据我所见、I_DC 是建议的运行条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    它们是相同的。 I_DC 给出了建议条件。 I_DC 的+10%是开关可以看到的绝对最大值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这毫无意义。 在绝对最大值表中、I_S 或 I_D 的绝对最大值为 I_DC + 10%。 如果说 I_S、I_D 和 I_DC 是相同的电流、那么 I_DC 的绝对最大值比其本身高10%。

    如果我遗漏了一些东西、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    我不知道这里的混淆在哪里。 绝对最大值将始终高于建议值。
    建议为 I_DC。 绝对最大值为 I_DC + 10%。 因此、例如、对于44V 单电源、44V 单电源、25C、建议使用330mA。 绝对最大值为330 + 330 = 363mA 的10%。

    -拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、是的、这现在很有道理。 很抱歉、有点困惑、数据表中称之为3件不同的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、完全理解。 这与我们通常对数据表进行规格说明的方式略有不同。

    谢谢!
    Rami