This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:ESD CDM 等级

Guru**** 2346240 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1505802/sn74cbtlv3245a-esd-cdm-level

器件型号:SN74CBTLV3245A
Thread 中讨论的其他器件:SN74CB3Q3245

工具/软件:

您好团队:

您能否提供 SN74CBTLV3245APWR 的 CDM 电平

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    CDM 数据当前不可用。  
    如果它们需要 CDM 数据、请考虑在需要数据时迁移到 SN74CB3Q3245。

    否则、如果机会足够大、我们可以讨论如何完成此数据、但我不能保证提出此类问题的时间安排。
    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    遗憾的是、它们需要器件 SN74CBTLV3245APWR 的 CDM 电平

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    好的、我将研究如何在内部完成此操作。 注意,这个过程可能需要几个星期,或者他们甚至可能会推回它,但我会更新你,因为我得到更多的信息。
    您是否碰巧有了这方面的机会、以防它有助于我们更轻松地提出这个问题。

    谢谢、
    Rami