This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219M:VD 当电源电压和电流= 0时、VS/SIG/IS/ID/IDC 的绝对最大额定值是多少?

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1506334/tmux7219m-what-are-the-abs-max-ratings-for-vs-vd-is-id-idc-when-supply-voltage-and-current-0

零件号:TMUX7219M

工具/软件:

当电源电压和电流= 0时、VS/IS/ID/IDC 的绝对最大额定值是多少 VD?

 现场探头测试需要该值。

谢谢、

Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.1节指定了 VS 和 VD。 出于实际目的、当 VDD = 0V 时、您不得施加0V 以外的电压。(如果您无论如何尝试、电流会流经钳位二极管进入 VDD 或 VSS;最高允许在 IIK。)

    未通电时、所有开关均关闭(断开)、并且没有电流流过开关。