This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7236:S/D 线路保护

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7236, ESDS552, TMUX7462F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1504842/tmux7236-s-d-line-protection

器件型号:TMUX7236
主题中讨论的其他器件: ESDS552TMUX7462F

工具/软件:

大家好:

我目前正在实施 TMUX7236设计、并且该设计应该能够在 AI/RS485之间切换。 我想保护这条线路免受过压/欠压(负电压)的影响、因为用户可以接触到该线路。
您建议采用哪种保护措施(PCB 组装非常多/空间不大)?

您好、
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经拥有哪些保护元件? 请显示原理图。

    当用户可以接触线路时、您肯定需要 ESD 保护。 (和 RS RS-485系统通常使用强大的 TVS 保护、因为它们用于工业环境。 这是您的应用程序将用于的环境吗?)

    总线上实际可能出现的信号电压范围是多少(即节点之间是否存在接地漂移)? 最简单的解决方案可能是将二极管钳位到电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。

    接地漂移始终是可能的、但应限制为电缆上因噪声而产生的电位差。 对于信号电压范围:用户可以直接访问它、因此最好具有一些过压和欠压保护。

    对于大的钳位二极管、则没有太大的空间。 这一个目前正在使用,并在压力测试的工作台上已经油炸。 缓冲电路是首选的、但波特率为 RS485、则未找到缓冲电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了减小流经钳位二极管的电流、请在二极管和不良电压之间串联一个小型电阻器。 (10 Ω 防脉冲电阻器通常用于 RS RS-485系统;如果您已经在收发器附近使用、请将其移至此处。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕这会对模拟输入产生什么影响(此多路复用器的其他用例)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    对于 RS 485、我们通常建议使用 ESDS552。 它是一个具有12V Vrwm 的2通道二极管、因此可支持典型的 RS -485共模范围。

    这 将防止在数据线上出现任何正/负瞬态。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少电流流过 AI1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您提供二极管建议! 我会尽量实施它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前正在对非常相似的测试设置进行一些测试、我将告诉您结果。

    例如、是否可以使用 TMUX7462F 作为多路复用器的过压保护 IC? 我查看了数据表、发现对于 VDD  TMUX7236的+0.5 (绝对最大值)、电阻将"仅"200欧姆? 这是否足够?

    您好、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    提到过压时、您指的是直流过压吗? 还是诸如 IEC 61000-4-2 (ESD)和 IEC 61000-4-5 (浪涌)之类的瞬态事件?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 已经受到第一个多路复用器编号的保护? 一般而言、我们还需要保护直流过压。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    这取决于您需要的 IEC ESD 稳健性级别。 任何过压保护都需要位于多路复用器内部或与另一个 IC 一起使用、ESDS552将无法钳制超过其击穿电压的直流过压。  

    此致、

    Sebastian