This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1202EVM:无输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1202EVM, LMKDB1202, LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1509966/lmkdb1202evm-no-output

器件型号:LMKDB1202EVM
主题中讨论的其他器件: LMKDB1202LMK3H0102

工具/软件:

您好、

我们将 Clk1in P/ N 连接 到 clk 生成器 EVB 100 MHz、并  将 JP1切换到 H、 、但输出 clk1 P / N 无输出。
 

OE2#/OE1#/-> GND
CLKIN_SEL_tri/ZOUT_SEL -> VDD

是否遗漏了任何配置? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您拥有的输入终端是什么?  
    该器件需要 LP-HCSL、HCSL 或 TCH 差分输入

    即 LVDS。

    此致、

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincente:

    输入类型为 LP-HCSL。

    当前问题是引脚7 (CLKIN_SEL_tri)无法正确切换输出1的输入源。 但它通常适用于输出2。 请帮助确定这是由于 IC 损坏还是其他问题造成的。 谢谢你。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    您能否提供 EVM 设置的图片 、包括跳线/接头位置?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    供参考

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    您说这是连接到一个时钟生成器 EVB -您从时钟发生器获得的信号格式是什么?  
    这是 LP-HCSL 还是 HCSL 时钟、带有 连接到 GDN 的外部50 Ω 终端? 该时钟是否直流耦合到 LMKDB1202EVM 输入?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    输入为 LP-HCSL。

    LMK3H0102 EVB 生成的100 MHz 时钟信号通过 SMA 连接到 LMKDB1202 EVB 的 CLKIN 1 P/N 输入。

    LMKDB1202 EVB 硬件配置

    1. OE2#/OE1#-> GND
    2. CLKIN_SEL_tri / ZOUT_SEL -> VDD

    根据 LMKDB1202数据表、当 CLKIN_SEL_tri 设置为高电平时、选择 CLKIN 1 P/N 作为输入、应输出到输出 CLK 1 P/N 和输出 CLK 2 P/N

    发现问题

    • 输出 CLK 2 P/N 成功接收到100 MHz 信号。
    • 输出 CLK 1 P/N 不接收任何信号。

    这是目前的问题。 请帮助确定问题的原因。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、  
    在 LMK3H0102侧-输出似乎是交流耦合。  
    请使用0 Ω 电阻器移除电容器。  

    LMKDB1202输入需要偏置、因此直流耦合 LP-HCSL 或 HCSL 信号是最容易实现的拓扑。  
    此致、  

    Vicente