This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:表和图中的功耗差异

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1511953/ts5a22362-power-consumption-discrepancy-in-table-and-figures

器件型号:TS5A22362

工具/软件:

您好:

我注意到、这个器件在2.5V 正电源电流下的典型规格为0.2uA。 然而、图10表明、假设单位为安培、而不是 uA、则功耗接近1nA (y 轴似乎被错误标记)。 我对较高温度下的功耗不感兴趣、仅在25°C 或更低温度下的功耗。  如果我不希望我的信号到达非常接近电源轨、则这与表中的0.2uA 数值相对较高有关。  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清问题、我希望模拟信号直流偏置到0V、摆动在+0.5和-0.5V 之间。 我想使用2.5V 的单电源为该器件供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    如果您计划在室温下使用2.5V 电源为该器件供电、则预计电源电流约为0.2uA。  

    是的、图表似乎标记错误、我理解混淆的来源。  

    谢谢、

    NIR