This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7209:TMUX7209RUMR

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1510633/tmux7209-tmux7209rumr

器件型号:TMUX7209

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在使用 TMUX7209RUMR 器件在我们的设计,我想知道,将 IC 工作在下面提到的场景:

1.如果我的 VDD : 5V ,S1A,S2A,S3A 将有12,24,36V ,我能切换输出上的 DA 引脚? A0、A1和 EN 引脚将以3V3电压驱动!

你能告诉我,如果我的上述情况是有效的,或者我需要保持 VDD 电压相同/更高比 S1A,S2A,S3A 引脚!

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    违反绝对最大额定值。 如果要通过36V 电压、电源电压也必须至少为36V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    我同意 Clemens 的看法、如果您需要传递高达36V 的信号、则需要使用36V 电源为 TMUX7209RUMR 供电。

    此外、如果您正确地为多路复用器供电以传递所需的信号、您还可以在逻辑引脚上使用3.3V 电压。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Kameron