This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:当控制引脚悬空时具有导通状态的模拟开关

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1510454/sn74lvc1g66-analog-switch-with-on-state-when-control-pin-is-floating

器件型号:SN74LVC1G66

工具/软件:

您好、

我们目前正在搜索具有以下特性的模拟开关、如果您能确认是否有任何 TI 产品符合这些条件、我们将不胜感激。

■所需规格
・Ω 单通道模拟开关
・工作电压:支持1.8V 电压
μ・控制引脚行为:
-逻辑低电平→关闭
-控制引脚保持开路(悬空)→开关接通  

换句话说、我们要寻找一个具有内部上拉结构的器件、即使 CONTROL 引脚未被主动驱动、开关也能保持打开状态。

您是否有任何具有此类行为的合适产品?  

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有带有内部上拉电阻器的开关。 您必须添加一个外部转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor 我同意 Clemens 在这方面的看法、如果选择引脚上完全集成了电阻、典型的 TI 多路复用器将具有集成下拉电阻

    如果您需要任何其他帮助、请告知我们