This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:电源时序确认

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1509754/tmux1072-power-sequencing-confirmation

器件型号:TMUX1072

工具/软件:

您好的团队、

我的客户想知道 TMUX1072的时序问题。

VCC 由 P3V3_STBY 上电、

COM1/2、NC1/2、NO1/2的上拉电源为 P3V3_MAIN。

P3V3_STBY 应上电。

客户正在考虑是否存在从 VCC 到内部 IO 引脚的泄漏路径、以便 P3V3_STBY 将影响 P3V3_MAIN。

您能帮我们检查一下吗?

非常感谢您的时间和努力!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这样的漏电路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    除了 Clemens 所说的之外、该器件还具有 断电保护功能 、可在 IO 引脚在 TMUX1072电源引脚之前上电时消除电源时序问题。

    在 VCC 之前上电 IO 引脚时、IO 引脚没有路径影响电源引脚

    客户应用程序应该没有问题、但如果您有任何问题、请告诉我、我可以详细解释

    此致、

    Kameron