This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:中断 AES3广播

Guru**** 2554620 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4192, TS5A23159, TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1509555/ts5a23159-interrupt-aes3-broadcasting

器件型号:TS5A23159
主题中讨论的其他器件:DIT4192、、 TS5A22364

工具/软件:

您好 TI 支持部门、

我正在开发一款器件、需要在预定的时间中断 AES3音频广播以播放预录制的音频文件。

为此、我选择了 DIT4192、因为它的功能符合我的要求。 您能否查看随附的原理图、告诉我它是否应该可靠工作、特别是不会引入抖动?

提前感谢您的支持。

此致、
Genadi Manoilenko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genadi:

     TS5A23159的概要原理图看起来是正确的、但我还提供了一些可帮助优化设计的其他问题和建议。

    TS5A23159在此应用中将看到的信号电压和频率是多少? 它只能处理 VCC 和0V 之间的信号(它无法处理 IT IO 引脚上的负信号) 因此、我们的团队确实具有可以在单电源3.3V 下运行并处理负信号的多路复用器。

    2. TI 模拟多路复用器  (如 TS5A23159和上面链接中的其他器件)不会为应用增加显著抖动、因为它们是双向无源器件、旨在尽可能对系统产生影响。 但是、如果我们想了解多路 复用器可以添加的抖动、我们可以查看 TI 多路复用器的传播延迟。   TI 多路复用器可向系统添加的抖动实际上是器件在应用中可能产生的传播延迟变化。 由于我们可以在分析中将 TI 多路复用器有效地视为 RC 电路、并且多路复用器的导通电容在根据数据表的测试过程中保持一致 、因此导致多路复用器发生抖动的最重要规格是 Ron、Ron 平坦度或 Delta Ron 的任何变化。 不过、重申一下 、TS5A23159 的这些规格变化很小、因此在该应用中应该没有问题、并且不会增加任何明显的抖动。

    我不是 DIT4192 器件的专家、但可以让另一个团队查看此器件。

    请告诉我您对我的评论的看法、如果需要、我可以提供更多帮助

    此致、

    Kameron

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kameron快速答复有用信息。

    AES3信号指定2Vpp 至7Vpp频率高达192kHz

    决定使用 TS5A22364、似乎满足这些要求。

    如果您的团队中有人回顾DIT4192的设计并分享他们的反馈、我将不胜感激。 我尤其想知道是否应该为 DIT4192添加更多旁路电容器以确保可靠运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genadi、

    听起来不错、 TS5A22364应该是一个不错的选择。

    我不是 DIT4192 的专家、但其他 TI 团队将为此器件的相关主题提供帮助。

    此致、

    Kameron