This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7612:TMUX7612

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1507483/tmux7612-tmux7612

器件型号:TMUX7612

工具/软件:

大家好:

之前我曾问过、这个多路复用器是否受到50kGray 一次性灭菌的影响、答案是 IC 受到影响。

是否有逻辑器件不受 γ 灭菌影响?

背景是、如果我们可以考虑如何使用更简单的器件构建一个简单的多路复用器。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    我们没有能够承受这种辐射水平的多路复用器。  

    由于您也在寻找逻辑器件、我将在这里的逻辑团队中加入进来寻求支持。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    我可以将此主题保留在此处、还是可以在另一节中创建新主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walter、

    让我回到你的伽马灭菌. 我不确定这一点、需要询问我团队中的其他人。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    我们研究了它,我们相信你想要的伽马灭菌量(50kGray )相当于我们的零件能够承受一定数量的 MRad,他们无法支持。

    您可以订购我们的某个部件并对其进行测试、但我们的部件可能无法承受这么多的灭菌。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcom

    我被你的答复弄糊涂了..

    在你的句子的一部分,你说"能够承受",然后" cannort 支持"。

    所以,你提供的部分后灭菌50kGray 的功能?

    好极了

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walter、

    我们的器件无法支持这一点。

    此致、
    Malcolm