This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030:更高电压版本

Guru**** 2505585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1507593/lmg3522r030-higher-voltage-version

器件型号:LMG3522R030

工具/软件:

TI 是否有这些器件的更高电压版本?   如果是、是否有投影的时间线。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     我是否可以知道这种情况所需的额定电压是多少?  

    此外、如果目前有任何 TI FAE 正在处理、我们可以将其移至电子邮件地址、我们可以在那里进行讨论。

    此致、

    Adithya Ankam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们逆变器的标称工作电压为650V、因此我们通常使用1200V 器件。  我的电子邮件是 imrek@rddynamics.com

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前、我们没有任何 GaN 器件在1200V 下运行。
    我们已经看到一些应用使用堆叠650V FET 来实现该解决方案、但这取决于终端设备。

    谢谢、
    Zach S