This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7234:TMUX7234PWR

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1508497/tmux7234-tmux7234pwr

器件型号:TMUX7234

工具/软件:

您好团队:

在我们的设计中,我们计划实施 TMUX7234PWR IC。

下面是一些查询,如所述:

1.在我们的应用中,我们使用的是单电源轨,因此 VSS 引脚5将直接接地,正确?

2.系统中引脚16 VDD 的电源、为36V、SEL1,2,3,4 驱动电压为3.3V、在 SAN 和 SBN 5V/36V 上的信号 IO 电平、

 那么当 VDD 为36V 时、我是否能够在 SAN 和 SBN 引脚上驱动5V 信号?

    当 VDD 为36V 时、我是否能够在 SAN 和 SBN 引脚上驱动36V 信号?

    当 VDD 为5V 时、我是否能够在 SAN 和 SBN 引脚上驱动36V 信号?

我们的终端应用是切换来自车辆的 CAN 和 VBAT 信号!

请帮助我们解决上述问题。

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trithal、

    1、是的、正确

    2.如果您的电源是36V、I/O 电压将被限制在该电压电平。 这意味着、对于您的用例 、SAN 和 SBN 引脚可以通过高达36V、5V 和36V 的信号。
    在电源电压为5V 时、通过 I/O 实现36V 电压将不起作用。 这超出了器件规格。  

    所有这些信息都可以在数据表的"建议规格"部分下找到。

    谢谢、

    NIR