This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:用于 Sigrity 仿真的 IBIS

Guru**** 2462200 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1508311/sn3257-q1-ibis-for-simulation-in-sigrity

器件型号:SN3257-Q1

工具/软件:

您好:

我尝试 在 Sigrity 中使用 SN3257-Q1 IBIS 模型。 如果有人在 Sigrity 中运行此程序、我就不会知道。

我提出的原因是、我在运行仿真时遇到问题、因为它要求选择一个或多个单端引脚或 DIFF 引脚、但 Sigrity 没有添加该引脚的选项。

我将同时征询 Sigrity 帮助团队、但想看看您是否以 Sigrity 运行了 IBIS 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JV、

    我不熟悉 Sigrity。
    我们使用 ADS (高级设计系统)运行 IBIS 模型。  

    我建议您继续与 Sigrity 帮助团队进行讨论。

    谢谢、

    NIR