This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:原理图审阅

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1508280/sn74cbtlv3126-schmatic-review

器件型号:SN74CBTLV3126

工具/软件:

尊敬的支持团队:

请帮助评估74CBTLV3126的多级应用是否可行。 需要在控制下隔离两个 PCA 之间的信号。 拓扑如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以像这样使用开关来断开信号。

    (这些150 Ω 电阻器将产生24 mA 的总上拉电流。 我想你知道你在做什么。)