This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1136:应用问题。

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1515104/tmux1136-application-issues

器件型号:TMUX1136

工具/软件:

您好团队、

使用 TMUX1136实现 CAN 总线开关开关功能、以切换到不同的 BMS。 例如、将 BMS010_CAN 连接到 BMS-CAN 或断开连接。 最近、我们发现在使用过程中存在芯片故障、包括拉动和挂起总线、导致 BMS-CAN 总线无法正常通信、或者断开并无法连接到总线。 我想问、在什么情况下、此芯片将会失效。 附件是 TMUX1136电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当超过绝对最大额定值时、芯片可能会发生故障。

    我没有看到任何过压保护元件。 通常、CAN 用于有电噪声的环境、因此我预计电压会超出 GND…VDD 范围。