This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:在汽车应用中以同一 I2C 总线连接两个具有相同 I2C 地址的从器件

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1515835/tmux121-connect-two-slave-devices-with-same-i2c-address-at-same-i2c-bus-in-automotive-application

器件型号:TMUX121

工具/软件:

我有两个想法。 1.使用多路复用器 IC 将总线切换到每个 IC。  TMUX121看起来不错、但它不是汽车级(符合 AEC-Q100标准)。 可以建议使用任何 IC?

2.使用 I2C 地址转换器 IC 转换 I2C 地址。 我发现 TI 没有这种类型的 IC。 有什么建议吗?

我可以采取的任何其他方法?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hing、
    TS5A223157-Q1是具有切换 I2C 信号的汽车器件的理想选择。

    不过、我不太确定第二个问题的含义。 您是否尝试转换 I2C 器件的设定地址? 地址已设置、如果他们没有外部地址引脚并且器件还不允许更改、我不确定是否可以更改它们。 您是否知道您可以共享某个设备以帮助显示您正在寻找的功能?

    -拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      随附图片。 它来自其他 IC 供应商。 它可以转换 I2C 地址。 不适用于汽车。 我想知道 TI 是否有类似的汽车 IC?

    TS5A223157-Q1适用于 I2C 多路复用器。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我与我们的翻译团队交谈过、目前我们还没有这种产品。
    不过、他们对这一点有一定的兴趣。
    您是否介意我联系公开的 E2E 论坛、询问有关此项目的更多问题?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您可以通过电子邮件与我联系。