This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1204:如果具有容性负载、如何定义最大电流?

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1515321/tmux1204-how-is-the-maximum-current-defined-if-i-have-a-capacitive-load

器件型号:TMUX1204

工具/软件:

我有4个不同的电压- 0.833V、1.25V、1.66V 和3.3V、这些电压是4:1多路开关的输入。

多路复用器的输出连接到一个30.1 Ω 的串联电阻和一个68nF 电容器、我试图了解我是否超过电流额定值。


输出端从0V 跳至3.3V 意味着100mA 的峰值电流超过稳态额定值、但 RMS 电流要小得多。 就器件可靠性而言、这是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于30 mA 的电流是不正常的。

    这些元件的用途是低通滤波器吗? 您可以将其更改为100 Ω/22nF 吗?