This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:2:1多路复用器 IC 技术详细信息

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX121, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1518005/tmux121-2-1-mux-ic-technical-details

器件型号:TMUX121
主题中讨论的其他器件: TS3DV642

工具/软件:

尊敬的团队:

您能否请推荐一个支持 HDMI 2.0信号的单通道2:1多路复用器 IC

多路复用器 IC 有2个差分对 HDMI 输入信号、并在这两个信号之间选择作为输出。

请尽早为我的要求建议一个部分。

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    TMUX121可以工作、具体取决于您的电压。 我的理解是 HDMI 2.0为5V。 如果是这样、TMUX121不能在这里工作、因为它  在 I/O 上仅支持高达3.6V 的电压。


    TS3DV642可在 I/O 上实现高达5.5V 的电压。  

    谢谢、
    Rami