This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257-Q1 -可用于 UART 信号?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1516749/sn3257-q1-sn3257-q1--can-be-used-for-uart-signals

器件型号:SN3257-Q1

工具/软件:

您好、

 有人请确认上述多路复用器是否可用于 UART 信号、因为我在数据表中未找到有关 UART 信号使用的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型的 UART 仅使用两个信号。 但 SN3257-Q1确实支持 UART 信号所需的电压和频率。