This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1209:TMUX1209

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4052, TMUX1209, SN74LV4052A, CD74HC4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1516266/tmux1209-tmux1209

器件型号:TMUX1209
线程中讨论的其他器件: SN74LV4052ACD74HC4052、CD74HCT4052

工具/软件:

TI 团队大家好、

我想通过 TMUX1209连接3个不同的 CT 输出(2信号)。 请您提供帮助吗? 这个 IC 对于该应用是否合适? 是否需要提供负电源?

如果没有,请建议新的部分.

此致

Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些信号的电压和频率范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些信号的电压5V 和频率50Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅负电压需要负电源。

    TMUX1209可正常工作。 SN74LV4052A 成本更低、且开关电阻(25 Ω)更高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clemens:  

    CT 输出是正弦波。 希望您知道这一点。 这很好、如果没有负电压、TMUX1209就可以正常工作。 请再次检查并提出相应建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CT 输出信号的最小电压是多少? 0V 或−5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是-5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、您需要一个支持负信号的开关、例如、CD74HC4052/CD74HCT4052和一个−5V 电源。