This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:SDI-3G

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1524057/tmux1511-sdi-3g

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: TMUX136

工具/软件:

您好:

虽然必须执行相同的工程、但 我还是 PCB 设计新手。  关于这个项目我只有一个问题。 如果输入端有 SDI-3G 信号、可以吗?

此致、

Mallaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallaury:

    多路复用器将看到的是3GHz 吗? TMUX1511的带宽为3GHz、但对于方波(任何协议都是典型值)、您需要一些余量来覆盖一些谐波、以确保方波不会过于舍入、这可能会影响时序。 如果每条线路的信号为3GHz、我建议增加一些余量。  
    TMUX136可能是最佳选择。

    谢谢、
    Rami