This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1575:输入到输出延迟

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1523965/tmux1575-input-to-output-dealy

器件型号:TMUX1575

工具/软件:

您好的团队、

客户希望使用 TMUX1575发送4100Mhz 信号。 它们总共可以获得6个信号、只有4个需要多路复用器、而左侧2个不需要。

它们涉及这6个信号的时序。  

TMUX15751输入到输出的信号延迟时间如何?

客户可以这样做吗?

此致、

Will  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    TMUX1575传播延迟(输入到输出延迟)的典型值为60ps。 鉴于100MHz 信号的周期为10ns、传播延迟为0.06ns、我相信这会很正常、但他们还需要查看它是否符合他们的时序预算。

    谢谢!
    Rami