This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257C:数据表中未提及信号的 VIH 和 VIL 电平

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1523352/sn74cbt3257c-vih-and-vil-level-for-the-signals-are-not-mentioned-in-datasheet

器件型号:SN74CBT3257C

工具/软件:

尊敬的团队:

您能提供信号 VIH 和 VIL 电平吗?  数据表中仅提及控制输入电压 VIH 和 VIL 电平。

此致、

Kaviya Shri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是模拟开关;没有开关阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaviya:

    正如 Clemens 提到的、这是一个模拟开关、而不是数字开关、因此只有 VIH/VIL 用于控制。 该开关打开时、充当电阻器。

    谢谢、
    Katy