This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36D08:PSRR 规格

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36D08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1522825/mux36d08-psrr-specification

部件号:MUX36D08

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前正在评估 MUX36D08模拟多路复用器、用于在宽频率范围(1Hz 至1 MHz)和源上工作的精密模拟电路、并测量极低至中等的电流(1nA 至1 mA)。 此应用对电源噪声非常敏感、因此我有兴趣了解 电源抑制比(PSRR) MUX36D08的输入和输出特性。

在查看数据表和产品文档时、我找不到不同电源条件下有关 PSRR 或相关参数的任何明确信息。 请提供:

  1. MUX36D08在其建议的电源电压范围内的 PSRR 规格(或等效数据)?

  2. 是否有任何用于表征器件在电源噪声方面性能的内部测试结果、典型行为或应用手册?

  3. 在高精度应用中使用该器件时有关更大限度降低电源敏感度的指导或建议?

非常感谢您的帮助。 如需进一步了解预期应用的技术详情、敬请告知。

此致、

Jochen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochen:

    遗憾的是、我们没有此器件的任何 PSRR 数据、因此我无法在前面提供任何帮助。

    通常、标准做法是在电源引脚上添加一些去耦电容器、以确保提供干净的电源。 我们建议使用0.1uF 和1uF 去耦电容器。

    谢谢、
    Rami