This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:最高结温

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1517532/ts3ddr4000-max-junction-temperature

器件型号:TS3DDR4000

工具/软件:

您好、

是否有最高结温规格?

数据表中没有提及。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我们有一个常见问题解答、底部有一个 Excel、可以为您解决该问题:

    [常见问题解答]如何计算模拟开关/多路复用器的最大结温。

    话虽如此、我确实注意到数据表中未提及该器件可支持的最大电流。 将需要该值。 测试条件下我看到的最大值为10mA、因此我使用了该值、并得到最大结温为86.2C。 这是绝对最大值、因为我们不会在绝对最大电流下测试 RON。 通常、对于这样的器件、它至少为30mA。 作为参考、TS3DDR33812的前代 DDR3的额定电压高达128mA。 如果我们使用该参考、结温将为289C。 这里的安全做法是使用150°C 的最大存储温度、因为这些设备只是模拟开关、在正常运行期间完全不会发热。 尤其是在 DDR 等器件中使用该开关时、并且输入节点是高阻抗输入(实际流经多路复用器的电流非常低)

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    明白了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

     该规范还提到该芯片支持 POD_12、SSTL_12、SSTL_15和 SSTL_18信令。 鉴于当时的情况、这些可能是在 CTT 模式下运行的。 目前、较新的 NAND 器件支持 LTT 模式。 此芯片是否适用于 LTT 模式? 还是有其他更好的选择?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我不太熟悉 LTT 模式。 开关本身就是一个模拟开关。 它的行为类似于具有一定电容的电阻器、只要 LTT 模式信号不违反数据表规格、就可以正常工作。 因此、对于本器件、I/O 上的电压将=<3.3V、并且<6GHz。

    您碰巧知道信号会是什么样子吗?

    谢谢、
    Rami