This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A9411:标签格式确认-符合 TI 要求

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1516066/ts5a9411-label-format-confirmation---inline-with-ti-requirements

器件型号:TS5A9411

工具/软件:

您好专家、  

请检查以下标签格式是否正常并符合 TI 要求。  

期待您的宝贵支持。  

谢谢你  

此致  

Manoj Balakrishnan.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、  

    我可以获得上述查询的支持吗?  

    请为您提供建议并期待您的宝贵支持。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格式很好、这是一个合法的批次跟踪编号。 是否存在具体问题?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、  

    感谢您的答复。  

    询问的原因看起来像是标签格式中发生了一些更改。 您能给我发送  这些更改背后的 PCN 吗? 是否发布了 PCN?  

    期待您的支持。  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    您注意到这里有哪些变化。 格式对我来说是一样的。

    谢谢、
    Rami


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、  

    下面是一些小的变化和很少的信息被注意到和任何具体的原因,这些变化。 请提供建议。  

    期待您的宝贵支持。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我将在内部进行查看、并将向您提供最新信息

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、  

    您的内部团队是否有任何更新?  

    请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    还没有。 很抱歉,从美国假日星期一到实际找到正确的人谁会得到答案之间的延迟,这花了比预期的时间. 今天我向团队发送了一条消息、希望很快得到回复。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、  

    对此有任何更新?  

    请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我联系到的人实际上一直到昨天,所以我今天早上才得到回应。
    不幸的是,这是一个自动拉取的变化,所以我找不到这种直接的理由. 建议向 TI 定制支持提交工单、并查看他们是否有更深入的了解、因为我真的可以处理有关调试/器件规格信息层面的技术问题。

    很抱歉无法为您找到答案


    谢谢、
    Rami