This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:TMUX136RSER 是否可用于在 DisplayPort 上多路复用 AUX 信号?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1522277/tmux136-can-the-tmux136rser-be-used-to-mux-the-aux-signal-on-displayport

器件型号:TMUX136

工具/软件:

尊敬的 AE:

    Rd 想确认 TMUX136RSER 是否可用于 AUX 信号的多路复用开关。

    如果有更好的建议、请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    TMUX136应该能够支持辅助信号。 只要信号小于6GHz 且小于4.3V、TMUX136就可以处理信号(假设您还满足大多数数字信号将满足的当前规格)。 我的理解是、辅助电路将更接近1MHz 和3.3V、因此我们应该很好!  

    谢谢、
    Rami