This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8612:UART 接口

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1521613/tmux8612-uart-interface

器件型号:TMUX8612

工具/软件:

您好、

 TMUX8612是否可用于 UART 接口? UART 接口的速度应为10MHz。

提前感谢、

Gokul Raj B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、480 MHz 开关可用于10 MHz 信号。 (您的 UART 信号是否使用100V?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我将把 RS485差分信号连接到开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:  
    这应该可以正常工作
    谢谢、
    Rami