This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX9616:我是否可以知道间隙符合安全规则?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1517037/tmux9616-may-i-know-the-clearance-is-meet-the-safe-rule

器件型号:TMUX9616

工具/软件:

您好先生

我想用 tmux 来监控220V 直流母线,请问 间隙是否符合安全规则?

你可以参考链接,我担心针之间的距离是不够的

请告知、谢谢

https://www.smps.us/pcbtracespacing.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    通常、该器件用于较低占空比的应用(例如超声波)、因此由于客户将使用 Vrms、因此在间距方面有更大的裕度。 如果您在华盛顿、这取决于您的污染等级。

    9RKgF.jpg (×855)

    我从互联网上拉过它、看起来您需要0.42mm 的严格直流信号。 话虽如此、我看到客户稍微偏离了这条规则。 在一天结束时,这将是你的决定,虽然。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rami

    如果我们将部件用于监护仪 DC 200V,客户告诉我们, PIN 到 PIN 之间的距离,距离是不够的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    如前所述、客户应在一天结束时确定其系统的舒适间隙阈值。 如果引脚距离过近、它们可以尝试只使用部分引脚、并在已使用和未使用的引脚之间留出一些间距。  

    谢谢、
    Rami