This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:多路复用器功能和电压电平转换结合为一个

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1521110/sn74cb3q3257-both-mux-function-and-voltage-level-translation-combined-as-one

器件型号:SN74CB3Q3257
Thread 中讨论的其他器件:SN74CB3T3257

工具/软件:

尊敬的专家:

是否存在 TI 提供的任何 在一个 IC 中同时具有多路复用器/多路信号分离器和电平转换器功能的器件。 它可以是4位、8位或16位。

此致、

Kaviya Shri M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaviya:

    这里列出了具有电平转换功能的所有 ti 多路复用器/开关。

    https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#2192=Signal%20path%20translation&

    如果您对此列表中有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hill、

    1)"SN74CB3T3257"-这是双向的、如数据表中所述。 电压升压转换将如何发生?

    2)是否有输出电压应始终低于输入电压的情况?

    3)如果 VCC 引脚用于输出电压、则应在何处提供输入电压。  输入侧信号的电压电平是多少?

    4)是否有任何 IC 具有3.3V 至1.8V 的电平转换形式以及多路复用器/多路信号分离器功能? 此处列出的 IC 支持5V/3.3V 至2.5V 电平转换。

    此致、

    Kaviya Shri M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是无源开关。 电压 NAR 电源不会通过;您必须在输出端添加一个上拉电阻器。

    没有能满足您需求的集成设备。 必须将开关与电平转换器组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我同意 Clemens 在这方面的 观点、这里有一个很好的应用手册、介绍了此设备的工作原理

    请参阅 CB3T 一节
    此致、

    Kameron