This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX131:寻找元件分线解决方案

Guru**** 2344720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309A, TMUX131, TMUX136, TS5A3357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1520752/tmux131-looking-for-component-breakout

器件型号:TMUX131
主题中讨论的其他器件: TMUX136、TMUX1309A、 TS5A3357

工具/软件:

我将进行一些开发测试、我想将 TMUX131分拆出来。 我找不到评估板、所以想知道您是否有适合该器件的 RGM 分线板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    目前、我们尚未提供适用于此器件的分线板

    但是、我们的团队正在开发一款应在不久的将来发布的 EVM、 以解决该问题。

    请期待此产品在未来上线。

    同时、您可以评估另一款性能与 TMUX131相似的器件、即 TMUX136 (在线提供了一个分线板)

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Kameron、

    遗憾的是、TMUX136不适用于我的应用、因为我将在系统中使用5V 电源轨。  

    如果我在其他地方找不到分线板、我可能会继续使用 TMUX131进行评估。

    -约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John 听起来不错

    我这边还有一个问题

    您说过您将在5V 电源下使用 tmux131?

    虽然您可以这样做、但它实际上超出了多路复用器的建议运行条件

      您的应用是否需要 tmux131的6.5Ghz 带宽?

    如果没有、您也可以使用2个 tsa5a3359器件。

    该器件的额定电源电压为5V


    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您能否从 TMUX131产品网页上的电源列表中删除5V 项?  

    我可能会使用 TMUX1309A 作为替代器件。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John  

    我们的团队将在下一次 TI.com 更新中对此进行研究。


    我想告诉您、我实际上推荐了 TS5A3357

    它在 RGM 频率下的性能应该很好 、这里的带宽应该足够大

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameron、为了澄清一下、在我最初的请求中、当我提到 RGM 时、我提到了 TMUX131封装类型。 我们将对 CAN 总线信号进行多路复用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    我对这里的误读感到抱歉。

    TMUX1309a 应该合适

    如果您将来需要任何帮助、请告诉我。

    Kameron