This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:TMUX136

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1520425/tmux136-tmux136

器件型号:TMUX136
主题: TMUX1574中讨论的其他器件

工具/软件:

它是否支持 SD 3.0信号速度?

我是否可以将其用于 SD Express 应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、TMUX136应该适合此应用、因为该器件可以使用3.3V 或1.8V IO 信号。(该器件可以在 IO 引脚上处理3.3V 或1.8V)

    此外、该器件带宽为6GHz、这对于208MHz 的最大频率(即 SD3.0)来说已经足够了

    另一款非常适合该应用的器件是 TMUX1574、它还具有 IO 电压范围和带宽来支持该应用。

     如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Kameron