Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, SN74CB3Q3257
Thread 中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257
工具/软件:
专家、
能否提供的输入电容 SN74CBTLV3257 多路复用器何时启用? 数据表中所有 I 看到的是未启用多路复用器时的情况。 我假设 Ci = 3pF、但想确认。
CI 与 Cio (OFF)之间有何区别?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, SN74CB3Q3257
工具/软件:
专家、
能否提供的输入电容 SN74CBTLV3257 多路复用器何时启用? 数据表中所有 I 看到的是未启用多路复用器时的情况。 我假设 Ci = 3pF、但想确认。
CI 与 Cio (OFF)之间有何区别?

尊敬的 Jexy:
器件的导通电容/FET 导通电容 Cio 应 约为16pf 、但这是一个估算值。
实际上、如果您的应用需要考虑导通电容、是否可以使用 sn74CB3Q3257作为 P2P 替代产品?
这些器件之间的差异很大
CBTLV 具有<=200MHz 的 BW、CB3Q 具有500MHz 的 BW。
CBTLV 是3.3Vcc 的轨到轨输出、只能通过0V 到3.3V I/O、而 CB3Q 超出轨到轨输出、其中对于3.3Vcc、0-5V I/O 可以通过。
Ci 是控制输入电容。 当信号路径禁用时、Cio 是输入/输出端子电容。 下面还提供了另一个很好的应用手册、可帮助您解释像这样的 CBTLV 数据表

请告诉我您的想法、我们可以决定 CB3Q 是否为您更简单的解决方案。
此致、
Kameron