This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:用于失效防护逻辑的 EN 引脚

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1518762/tmux1574-en-pin-for-fail-safe-logic

器件型号:TMUX1574

工具/软件:

您好的团队、

数据表 指出、当 VDD = 0V 时、允许 SELx 的输入电压高达5.5V。

EN 引脚也可以在 VDD = 0V 时输入高达5.5V 的电压、对吗?

此致、

森田俊明