This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:Vout 异常

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS552892EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1522848/tps552892-vout-abnormal

器件型号:TPS552892

工具/软件:

您好、

我们使用的是 TI 降压/升压 IC TPS552892、遇到了功率补偿不稳定的问题、如所示

。 最终、由于过大的峰值电流触发了保护元件、电源被断开。
电路图如所示
、它基本上是根据 EVM 设置进行配置的。
输入和输出电压均为 12V、电流瞬态约为 100mA 至 1.5A。

  1. 您以前是否遇到过此问题、可能的原因是什么?
  2. 增加开关频率 (FSW) 来提高响应速度是否可以及时有效地稳定输出电压?
  3. 我们现在计划将 Fsw 频率调整为 1.2MHz (15kΩ)。 对于频率响应、您是否具有中元件 R1440/R1568/C1569/L19 的任何建议值
  4. 我已经尝试使用 webebch 工具来设计 1.2MHz 的频率,但为什么只能选择  0.2 - 1.067Mhz 的频率? 是 webebch 工具错误吗?

图 1.

图 2.

图 3.

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、  

    感谢您使用 e2e 论坛、  

    这款器件的专家已经不在办公室了。 请预计下周初会有回复。 感谢您的耐心。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尝试使用 webench 工具在下面生成原理图、但我使用此原理图放在 Excel 计算工具中、BW 在 0dB 时仅具有~4.5kHz 的频率。

    是否应该将增益@0dB 调整到更高的频率? 是基于负载变化的频率吗?

    并保持相位裕度> 45~60°?

    e2e.ti.com/.../TPS552892.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS55289_2D00_CALCULATION_2D00_TOOL_2D00_V1.0-_847607892C67_.xlsx

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    另一个问题是  f (BW) 期望值、如果我想设置更高的 BW 以获得更好的瞬态响应、则限制应该是“小于 1/5*fzRPH 和 1/10*fsw“、对吧?  

    是否有任何其他 IC 内部限制?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    什么是输入电压范围、输出电压和输出电流? 输出电容器的器件型号是多少?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    当断电保护功能降至 7V 时、正常条件下的 VIN 为 10.8V ~ 13.2V。

    输出电容为 Yageo CC0805MKX5R8BB226。

    请    尽快帮助 f (BW) 设计“小于 1/5*fzRPH 和 1/10*Fsw“。 或者我们需要注意的其他限制吗?

    我们还发现 TPS552892EVM 的输入电压为 12V 转输出电压有时不稳定、EVM 默认补偿值是否可以用于 12V 转输出电压为 12V 的 设计?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只需汇总上述问题、如下所示。

    1. 我们应该在设计中考虑哪些参数,以确保没有问题? 例如:交叉频率、相位裕度、增益裕度、Q、阻尼?(对于  Vin = 10.8V (7V)~ 13.2V、当断电保护将降至 7V、Vout=12V 时)

    2. 当原始 EVM 设计中的参数 R8 在 15kΩ 到 20kΩ 之间调整时、输出电压波形(下图中的蓝色部分)开始表现出振荡(无负载)。 这是正常的吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您的波形显示环路不稳定。 因此需要更改为更小的 Rcomp 和更大的 Ccomp。 通常、 环路带宽小于 10kHz。 请在计算工具中填写正确的电路值、例如 L、Cout、ESR 和补偿值。 然后您可以在工具中获得正确的波特图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我发现 TPS552892 计算工具显示 “小于 1/5*fzRPH 和 1/10*FSW、因此还需要<10kHz“。

    对 带宽环路有任何其他要求? 如何验证波特图是否合适?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在图中、FZ_RH=18337Hz、因此 f (BW) 应小于 1/5*18337=3667.4Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    在上面的 EVM 问题中、我们使用 TPS552892EVM 并按如下方式修改某个值、我们填写计算工具并转到波特图、

    似乎它适用于 Excel 工作表、当增益= 0dB 时、相位裕度> 60%、交叉频率线~8kHz、小于 f (BW)/5 = 183367/5 = 36673Hz、

    但我们发现它仍然具有摆幅 Vout。 请帮助我们检查一下吗? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../TPS55289_2D00_CALCULATION_2D00_TOOL_5F00_0605_BF8A7465C35378655F00_V3_5F00_L4R7-_847607892C67_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是否卸下 C19? 补偿值与其相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    看起来客户发布了另一个关于波形的主题、因此我想关闭该主题。 感谢您的帮助。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523926/tps552892-tps552892-design-review

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    是的、我们现在有了调整补偿、并使 Vout 保持稳定。 您可以关闭此主题。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们关闭这个。