This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219-Q1:开关功率计算

Guru**** 2500395 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219-Q1, TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1524440/tmux6219-q1-power-calculation-of-the-switch

器件型号:TMUX6219-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61046

工具/软件:

您好、专家

我正在评估 TMUX6219-Q1、我对此 IC 的功率有一些疑问。  

VDD 将连接到升压转换器 TPS61046 的输出、TPS61046 的输出也将连接到开关的 S1 引脚。

1.  这个 IC 可以耗散的总功率/电流是多少? 我担心在阅读该主题 https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1296074/tmux6219-running-unexpectedly-hot/4920063?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tmux6219%20power#4920063 后 IC 温度过高。 我还尝试运行 TMUX6219-Q1 的评估板、似乎会消耗相当大的电流。  

2.你们有没有按照 我可以研究的任何公式来计算未来这些类型的 CMOS 开关的总功耗? 非常感谢!

此致

ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ena、

    您可以根据此 常见问题解答来估算多路复用器的最大功率耗散。  

    按照 Excel 计算器、估算的最大功率耗散为 70.6mW 。  

    最高结温为 135.7C

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的指导!

    根据 Excel 计算器、我可以说我不必考虑 TPS61046 的规格、因为这是 TMUX6219-Q1 开关的输入之一、仅关注 TMUX6219-Q1 的规格?

    此致

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否也与芯片的功耗/电流消耗有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ena、

    正确、无需将 TPS61046 考虑在内。

     多路复用器的功耗可以通过将电源电压乘以在电源引脚上测得的电源电流来得出。  

    对于 36V 电源、最大电源电流为 70uA。 最大功耗为 36 x 70uA = 0.00252W 。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    非常感谢您的保证! 我将 TPS61046 评估板连接到 Vdd 和 TMUX6219-Q1 IC、昨天运行时会变得非常热。 我想知道它是否在 IC 上消耗了过多电流。

    在任何情况下、我应该将数据表的值替换为 Excel 计算器的值? 通常、我是使用环境温度下的值还是使用最高温度下的值?

    我还知道、更改 SEL 逻辑输入的频率会影响 IC 的电流消耗。 我知道为什么会发生这种情况吗?

    再次感谢!

    最棒的餐厅

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ena、

    您是否能够记录多路复用器的温度? 它可以处理高达 125°C 的工作温度。  

    常见问题解答中显示并说明了这些值。  

    应将 Ron、Icc(电源电流)、Vcc(电源电压)记录在最大值中(最大温度下的 Ron 和 Icc)。  
    Excel 提供了有关在哪里可以找到它们的更多详细信息。

    对它有何影响? 它是否随着频率的增加而大幅增加?  

    谢谢、

    NIR