This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3167:电源关闭时的漏电流

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1526357/ts5a3167-leakage-current-when-the-supply-is-off

器件型号:TS5A3167

工具/软件:

你好

TS5A3167 支持断电模式下的隔离、其定义如下、标记为黄色。


该漏电流是否从“NC 或 COM“流向 GND(或 VCC?)? 或 “NC 或 COM“更新为“COM 或 NC“?
如果从“NC 或 COM“到 GND(或 VCC)、则意味着始终存在该漏电流。
如果从“COM 或 NC“到“NC 或 COM“、实际的漏电流取决于连接到引脚的内容。

此致、
小畑聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、

    该漏电流是流入 NC/COM 引脚的电流。
    断电时、开关处于高阻态、因此没有从 NC 到 COM 的路径、反之亦然。  

    是的、漏电流取决于引脚上的电压连接、包括电源。

    谢谢、

    NIR