This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:更新测试条件的原因 (THD)

Guru**** 2644615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1530125/sn74lvc1g3157-reasons-for-updating-test-conditions-thd

器件型号:SN74LVC1G3157

工具/软件:

你好、员工

为什么更新 THD 测试条件?

SCES424M 数据表

THD 测试条件

VI = 0.5Vpp、RL = 600Ω、fin = 600Hz 至 20kHz。

SCES424O 数据表

THD 测试条件 (DBV、DCK)

VI = 1.4Vpp、Vbias = Vcc/2、RL = 600Ω、fin = 600Hz 至 20kHz

您是否设置了更严格的测试条件?

或者、测试条件是否与其他模拟开关产品的测试条件类似?

此致

cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在版本 M 中、未指定 Vbias。 但 Vcc/2 是唯一合理的值、因此我想它没有变化。

    在 M 和 O 两个版本中、VI 值均在图 7-9/6-9 中指定。 我想表中的 VI 值在版本 M 中不正确、也没有实际更改。