This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:观察到尖峰噪声

Guru**** 2644595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1529521/tmux1574-spike-noise-is-observed

器件型号:TMUX1574

工具/软件:

大家好。

使用 TMUX1574 PSpice 模型。 1.8Vpp 脉冲信号被输入到 D1、如上所示、
并获取了 S1A 和 S1B 的波形。
在 S1B 上观察到的尖峰噪声约为 200mVpp、例如串扰噪声。

PSpice 模型有问题还是有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    PSpice 模型不能完全准确地表示器件。  
    模型的行为和零件本身之间会有细微差别。  

    这不是一个问题的部分,可能和轻微的误解的串扰在模型中。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、NIR。

    感谢您的快速答复。

    我走了。

    谢谢。