This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:更换问题

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1528828/ts3l501e-replacement-question

器件型号:TS3L501E

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在寻找 PI3L720ZHEX 的替换产品、这是不是一个替代产品? 我确认引脚排列是相同的、但 TI.com 显示的功能相似。

请分享一些意见、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver:

    查看这两个器件、它们是彼此引脚对引脚兼容的、在大多数应用中、性能应该有所下降。(这些器件在技术上是 Q 型器件,但我可以详细说明。)

    这两款器件均由 3V 至 3.6V 电源供电、支持 10/100/1000 Base-T 应用。 它们具有相同的引脚排列和配置。

    但是、一些规格略有不同、因为竞争器件的带宽为 650MHz、而我们的器件具有 600MHz

    但 TI 器件的较低位间偏移最大值为 100ps、而竞争对手器件的位间偏移高达 200ps

    因此、虽然我们的器件带宽略差、但我们的器件的位间偏移更好。(这种规格的小权衡使它们出现 Q 类型交叉)、这意味着 P2P 替换。

    但是、我会向您的客户推荐我们的器件。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我可以提供帮助

    此致、

    Kameron