This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:TMUX121

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1530722/tmux121-tmux121

器件型号:TMUX121

工具/软件:

我需要知道这个多路复用器可以传递 PCIe CLK 差分信号和 SD 数据信号,它将支持其速度和频率   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、

    是的、TMUX121 可以传递 PCIe CLK 和数据信号、因为这些信号应该只有 100MHz。

    此致、

    Katy