This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:SD Express 7.0 设计中 2:1 开关 (TMUX121) 用法的说明

Guru**** 2644605 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1531289/tmux121-clarification-on-2-1-switch-tmux121-usage-in-sd-express-7-0-design

器件型号:TMUX121

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

1.在我们的设计中,我们使用的是 SD Express 7.0 连接器。 因此、我们计划使用 2:1 开关 IC (P/N:TMUX121) 来支持
  IO 线路上的单端和差分信号传输。

 当 SEL =低电平且 EN#=低电平时、D1 和 D2 引脚连接到 S1A 和 S2A 引脚、从而实现双向单端信号传输。

 当 SEL =高电平且 EN#=低电平时、D1 和 D2 引脚连接到 S1B 和 S2B 引脚、从而实现双向差分信号传输。

 请确认 TMUX121 是否适用于此 SD Express 卡实现。

2.根据数据表第 8.2.1.1 节、该器件支持 3GHz 的带宽。 在我们的应用中、差分信号会是如此
都以 100MHz 的频率工作。

请确认 IC 是否能够可靠地支持 100MHz 频率下的差分信号传输。

注意:请求您立即恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    1.是的、TMUX121 适用于此实现

    2.可以、TMUX121 可以在 100MHz 处支持差分信号传输

    此致、
    Katy