请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX121 工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
1.在我们的设计中,我们使用的是 SD Express 7.0 连接器。 因此、我们计划使用 2:1 开关 IC (P/N:TMUX121) 来支持
IO 线路上的单端和差分信号传输。
当 SEL =低电平且 EN#=低电平时、D1 和 D2 引脚连接到 S1A 和 S2A 引脚、从而实现双向单端信号传输。
当 SEL =高电平且 EN#=低电平时、D1 和 D2 引脚连接到 S1B 和 S2B 引脚、从而实现双向差分信号传输。
请确认 TMUX121 是否适用于此 SD Express 卡实现。
2.根据数据表第 8.2.1.1 节、该器件支持 3GHz 的带宽。 在我们的应用中、差分信号会是如此
都以 100MHz 的频率工作。
请确认 IC 是否能够可靠地支持 100MHz 频率下的差分信号传输。
注意:请求您立即恢复