This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:TPS562242DRLR 1。 COO 'SPE 的标签错误 2.去耦 3 后在芯片中未观察到 MFR 或 MPN。 为什么有一个鱼标志死后的 decap ?

Guru**** 2644325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1533075/tps562242-tps562242drlr-1-the-coo-spe-is-wrong-on-label-2-no-mfr-nor-mpn-observed-in-the-die-after-decap-3-why-there-is-a-fish-sign-on-die-after-decap

器件型号:TPS562242

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:  

感谢您的努力!  

 根据 PO#TO5669441 部件号 TPS562242DRLR、我们有以下问题、您能协助回答吗?

1.关于标签   

另一个 COO 在左下角,国家/地区 菲律宾被拼写为“菲律宾“。 TI 能解释一下吗?   

为什么没有  晶圆制造厂和封装厂的位置和国家/地区信息 ?  以下标签基于 PO# TO5669441!  

2.关于裸片  

我们 执行了 1 个 PC 去耦电容器、但在芯片中未观察到 MFR 或 MPN。

我知道为什么吗? 请说明。  请参阅随附的去盖照片。  

3.关于“鱼标志“死!

我希望收到你的答复。  

Ashley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    由于 E2E 适用于应用/设计问题、因此我们  客户支持中心  (  https://support.ti.com/csm ) 是解决此问题的最佳场所。  

    此致、

    Gautam