This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3167:TS5A3167

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166, TS5A3167, TS5A4594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1533013/ts5a3167-ts5a3167

器件型号:TS5A3167
主题中讨论的其他器件:TS5A3166、、 TS5A4594

工具/软件:

数据表的横幅标题表示这是 SPST、但说明中说它是 单刀双掷 (SPDT)、而不是单掷。  数据表的其余文档与 SPST 一致。

正确无误、并且除了带宽和隔离之外、TS5A3166 和 TS5A3167 之间是否有任何差异?  我正在寻找一个具有尽可能低关断电容的 SPST(在我的应用中,它是信号开关,而不是电源开关,因此导通电阻可能完全无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    TS5A3167 是 SPST 开关。 两者之间的区别在于 TS5A3166 高电平有效、TS5A3167 低电平有效。 如果需要低于 18pF 的 COFF、TS5A4594/5 具有 6.5 pF、可能更合适。

    此致、

    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katy、

    非常感谢。  感谢您的建议 — 我刚刚仔细查看了  TS5A4594/5   

    从技术上讲、该器件适用于 2V 至 5V 电源、我目前的设计设置为使用 1.8V 电源、但我之前在混合信号 CMOS 设计中使用过、我知道在稍低的电压下运行时唯一的问题是导通电阻会有所增加。 由于 8 欧姆的典型规格比我在应用中需要的几乎要好 100 倍,我可能会抓住机会! (如果没有,当我有更高的电源可用时,我一定会将其考虑用于未来的设计版本。)

    我知道优先级很低、但应将 3167 中的说明更正为 SPST、而将“Active Low“一词添加到某个位置也是很有帮助的。

    谢谢、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在努力更正描述! 感谢您指出拼写错误Slight smile 低电平有效与高电平有效在产品页面上显示、而不是在数据表中显示。

    Katy